This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:连接新 V3应用程序时出现问题

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1496337/codecomposer-problem-connecting-with-new-v3-app

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我使用的是 GUI Composer 和28379D LaunchPad。   

我正在从另一个起作用的应用中重新使用 XDS/PM/CConnection Manager 的设置、但我有一段时间没有尝试/使用过。  在尝试连接时、显示错误:

连接管理器设置:

 帖子

程序设置:

XDS 设置:

对问题可能是什么或如何进行故障排除有任何建议?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考。。。

    问题最初出现在 Chrome 上

    我尝试过 Edge、同样的问题

    我回到 Chrome 并尝试加载以前工作过的另一个项目、状态栏中显示错误、表示正在更新安装、但某些程序/库已锁定(我没有记录哪个程序)

    我重新启动了 PC。

    在 Chrome 下再次尝试其他/以前工作过的程序,它经历了初始化过程,其中似乎包括更新/安装一些新的东西。  它运行正常。

    回到我的原始程序,它提示了原来的 POST ,它现在工作.