This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 系统工程或类似工具

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1487622/system-project-or-similar

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

你(们)好、

我已经使用 CCS 12几个月了、正在使用 CCS 12上的系统项目资源、现在我正在尝试迁移到 CCS 20、CCS 20上是否有等效的资源? 我注意到、系统工程没有接口、也没有通过此版本直接创建新系统工程的方法。

此致、

Ramon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramon:

    CCS 20中仍然支持系统工程。 问题是您可以从头开始创建一个新的。 但如果您有 CCS 12中的代码、应该能够将其导入到 CCS 20中。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:  

    所以无法在 CCS20上创建系统工程。 唯一的方法是导入现有的导入?

    谢谢

    Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey,

    遗憾的是、目前无法在 CCS v20中创建一个。 目前、该功能针对的是8月份的20.3.0版。

    谢谢!

    Ricky