This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer Studio 11.0.0.00012

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1495729/codecomposer-code-composer-studio-11-0-0-00012

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我一直在尝试安装 Code Composer Studio 11.0.0.00012、它具有组件 C2000实时 MCU "、但在安装时、我一直收到下面的错误。 有人可以帮助您解决这个问题吗? 我在过去的3天里一直尝试安装这个工具、但一直收到这个错误。 请提供帮助。

nstallation 日志文件显示它以错误退出代码: 1结束

第1个错误"出现错误。 无法复制文件"

第二个错误"CCS_ERROR:无法 安装可执行文件"  

         "C:/Users\username/AppData/local/Temp/ccs_f3ab7920-0807 -4a72-420c-ef8d74ad8...ea5/.........." win_64.exe"

         "程序以错误代码结束。"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    安装失败时、您是否仍能获得完整的安装程序日志? 如果是、您能否将其连接起来进行调查。

    此外、您是否可以尝试最新的 CCS Eclipse 版本(v12.8.1)来查看是否出现相同错误?

    谢谢!

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricky 我尝试安装版本12.8.1、但我收到相同的错误消息。 我正在尝试在 Windows 11 Enterprise 计算机上安装此程序。 错误发生在安装结束时、我收到相同的错误消息。 下面是我尝试过的东西、但我仍然收到相同的错误。  
     
    我已更新所有 Windows 11更新

    安装目录为 C:\it\ccs1100。 授予用户组对安装目录的"完全控制"权限。  

    已创建系统变量路径 C:\it\ccs1100

    删除了系统变量路径 C:\it\ccs1100

    已在 Windows 7兼容模式下运行 exe 文件

    已删除"最终用户"登录下的$Temp%文件夹。  

    已禁用 BitLocker

    已禁用防病毒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您是否能看到 您所选 INSTALLDIR 位置的 INSTALL_LOGS 文件夹中是否有任何日志? 如果是、您能否将其附加给我们进行分析?

    谢谢!

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚意识到您在该主题中提供了日志: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495203/codecomposer-code-composer-studio

    两个线程是否都在跟踪您所看到的相同安装程序问题? 如果是、我可以关闭其中一个线程。

    谢谢!

    Ricky