This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:CC1354和 cc3301、调试外部构建 lwip.a

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1495079/lp-em-cc1354p10-cc1354-and-cc3301-debugging-the-externally-build-lwip-a

器件型号:LP-EM-CC1354P10
Thread 中讨论的其他器件:CC3301

工具与软件:

您好!

我将使用 cc1354和 cc3301启动项目。 它正在构建和运行、但现在我要对其进行调试。

TI 提供的 lwip 器件从 CCS 外部构建、使用 gmake。 它最终位于链接期间使用的 lwip.a 文件中。

这方面我有两个问题:

1:当我在 lwip.a 中定义的函数上按 F12时、可以在.h 文件中找到声明。 但在.c 文件中找不到函数定义。  

2:当我使用调试器单步执行时、它不会单步执行 lwip.A 文件中定义的函数。

如何告知 CCS 在两种情况下的查找位置?  

20.1.0进行开发

谢谢!

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定您使用的 SDK 以及版本。

    请注意、CC1354的最新 SDK 是 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01、对于此版本的 SDK、应使用 CCS-12.8.0 (版本说明)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    从我在您发布的发行说明中看到的内容来看、支持 theria、它只需要可单独安装的最新 clang。  

    我已经在该主题中特别问过我应该从什么开始: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1435422/cc3301-cc1354-and-cc3301-how-to-start

    且从未被告知使用基于 Eclipse 的 CCS。 并且已通知它不再进行维护。

    我正在使用 SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01

    根据我的理解、问题不是 SDK 存在、而是如何使用带有外部构建库的 IDE? 这就是我之所以将其发布在 CCS 论坛中、而不是 wifi 低功耗论坛中的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会让 CCS 团队的人尝试回答你的问题。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedric 您好、您可以检查  lwip.a 是否使用调试信息(即-g 标志)构建。