This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如果项目文件夹以点开头、则 CCS20.1.0无法显示项目

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1496221/codecomposer-ccs20-1-0-cannot-display-a-project-if-the-project-folder-starts-with-a-dot

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

我的客户要求将 CCS 项目文件(.project、.cproject、.ccsproject)放入以点开头的文件夹、例如.demo_project。 但在 CCS20.1.0中、如果项目文件夹以点开头、则不会显示项目。

我尝试按以下步骤重现此问题:

1.从任何 SDK 导入工程、例如 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_02_01中的 empty_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang。  工程在 CCS 中正确显示:

在工程文件夹名称的开头添加一个点、工程将从 CCS 中消失:

  

3.在 CCS 中、再次将项目导入其原始位置。 执行此步骤后、CCS 中未显示项目:

  

4.不过、目前此项目可使用 Project -> Build All 菜单来构建、该菜单展示了该项目的实际存在。

这是缺陷还是已知行为? CCS 是否支持开头带有一个点的项目文件夹? 我的客户在此被阻止、他们想知道是否可以快速解决此问题、或者他们是否应该考虑其他解决方法。

谢谢。

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沭阳

    默认行为是隐藏以""开头的任何内容。  两个波形。 您可以通过添加此 setting.json 文件来禁用此功能。

        "files.exclude": {
            ".*": false
        },

    可以使用此快捷方式打开 setting.json 文件。

     .

    这是启用禁用文件排除设置后在 Explorer 视图中的外观。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    它的工作,谢谢!

    此致、

    沭阳县