This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:错误:尝试为 LAUNCHXL-CC1310电路板创建工程时、""Device-id 'CC1310F128'未识别&quot "。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1498865/launchxl-cc1310-error-device-id-cc1310f128-is-not-recognized-when-trying-to-create-a-project-for-the-launchxl-cc1310-board

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

工具/软件:

您好、我刚刚安装了 CCS 中完成  版本:20.1.1.8__1.7.1 和  SimpleLink CC13x0 SDK v4.20.2.07 但是、当我尝试为 LAUNCHXL-CC1310 或任何 CC1310FXXX 目标创建新工程时、会看到错误 器件 ID "CC1310F128"未识别 (CC1310F128出现错误)。

下面是 IDE 及其配置的一些图片...  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用所有软件包重新安装 Code Composer Studio、它现在可以正常工作... 关闭为固定!