This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCSv7元数据无法被较新版本的 CCS 读取(器件是 TMS320C6747 μ)

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1498404/codecomposer-ccsv7-meta-data-cannot-be-read-by-newer-versions-of-ccs-device-is-tms320c6747

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

你(们)好

当我尝试将使用 CCSv7设计的工程导入 CCSv8或 CCSv12时、会得到消息"Import Failed for Project 'DSP'、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。" 我无法将其导入。

("DSP"是工程文件夹名称)

CCSv7.4.0.00015 -> CCSv8.3.1.00004

CCSv7.4.0.00015 -> CCSv12.0.0.00009

两种情况下都出现相同的消息。

问题:
元数据格式是否会因版本而发生显著变化?

能够成功加载 CCSv7.4.0.00015元数据的版本是否有任何限制?



谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    元数据格式是否会因版本而发生显著变化?

    但 CCS 通常可以迁移工程。 我能够顺利地将 C6747示例工程从 CCS 7.4迁移到 CCS 12.8。

    必须存在与您的环境相关的特定内容。

    您能否在项目文件夹中提供三个.*项目文件以便查看?

    谢谢

    Ki