This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:STACKSIZE 参数被忽略?!

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1500621/codecomposer-stacksize-argument-is-ignored

部件号:CODECOMPOSER
主题:MSPM0G3107SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

我目前面临的问题看起来像是堆栈溢出;因此我将堆栈大小从0x200增加到0x400、最后甚至是0x800、但结果没有改变。  

仔细检查后、我发现在我的 linkerfile 中、即使我对工程进行了完全全新的重建、堆栈大小仍然是0x200、而不是设置的更大大小。  

******************************************************************************
            TI ARM Clang Linker PC v4.0.2                      
******************************************************************************
>> Linked Fri Apr 11 13:58:16 2025

OUTPUT FILE NAME:   <MCUCode.elf>
ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00_noargs"  address: 0000b061


MEMORY CONFIGURATION

         name            origin    length      used     unused   attr    fill
----------------------  --------  ---------  --------  --------  ----  --------
  FLASH                 00000000   00020000  0000fa60  000105a0  R  X
  SRAM                  20200000   00008000  000045a1  00003a5f  RW X
  BCR_CONFIG            41c00000   000000ff  00000060  0000009f  R   
  BSL_CONFIG            41c00100   00000080  00000058  00000028  R   


SEGMENT ALLOCATION MAP

run origin  load origin   length   init length attrs members
----------  ----------- ---------- ----------- ----- -------
00000000    00000000    0000db10   0000db10    r-x
  00000000    00000000    000000c0   000000c0    r-- .intvecs
  000000c0    000000c0    0000be30   0000be30    r-x .text
  0000bef0    0000bef0    00001c20   00001c20    r-- .rodata
0000db70    0000db70    00000ef0   00000ef0    r--
  0000db70    0000db70    00000ee0   00000ee0    r-- .cinit
  0000ea50    0000ea50    00000010   00000010    r-- .binit
0001f000    0001f000    00001000   00001000    r--
  0001f000    0001f000    00000400   00000400    r-- .ProductionInfo
  0001f400    0001f400    00000400   00000400    r-- .StateBackup
  0001f800    0001f800    00000400   00000400    r-- .Diagnostics
  0001fc00    0001fc00    00000400   00000400    r-- .Calibrations
20200000    20200000    00004344   00000000    rw-
  20200000    20200000    00003645   00000000    rw- .data
  20203648    20203648    00000800   00000000    rw- .sysmem
  20203e48    20203e48    000004fc   00000000    rw- .bss
20204348    0000db10    00000060   00000060    r-x
  20204348    0000db10    00000060   00000060    r-x .TI.ramfunc
20207e00    20207e00    00000200   00000000    rw-
  20207e00    20207e00    00000200   00000000    rw- .stack
41c00000    41c00000    00000060   00000060    r--
  41c00000    41c00000    00000060   00000060    r-- .BCRConfig
41c00100    41c00100    00000058   00000058    r--
  41c00100    41c00100    00000058   00000058    r-- .BSLConfig


SECTION ALLOCATION MAP

因此、对于我看来、栈大小参数完全被忽略...

我在 Windows 上使用 CCS Theia 20.1.1.8和 MSPM0g3107以及 TICLANG 编译器、以防万一...

完整的链接器设置是  

  

linker.opt 包含的位置

-Wl,-m"MCUCode.map" -Wl,-i"C:/ti/mspm0_sdk_2_04_00_06/source" -Wl,-i"C:/GitRepos/MCUCode/Debug/syscfg" -Wl,-i"C:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/lib" -Wl,--diag_wrap=off -Wl,--display_error_number -Wl,--warn_sections -Wl,--xml_link_info="MCUCode_linkInfo.xml" -Wl,--rom_model
和 eepromMap.opt 包含

-Wl,-l"eepromMap.cmd" 

其中 eeprommap.cmd 依次包含

SECTIONS
{
	.ProductionInfo: type=NOINIT {} > 0x0001f000
	.StateBackup: type=NOINIT {} > 0x0001F400
	.Diagnostics: type=NOINIT {} > 0x0001F800
	.Calibrations: type=NOINIT {} > 0x0001FC00
}

因此、对于我担心的所有问题、我看不到该 size 参数应该如何被覆盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不相关的表示:HEAPsize 设置不会被忽略(即在链接器文件中可以观察到所做的更改)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    在 cmd 文件中、将覆盖栈大小、您可以在此处修改栈:

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不正确、因为每次重新编译代码时都会重新生成此文件、从而导致手动更改丢失。

    在一个暗示:为什么这种设置在那里开始-因为然后从 IDE 的设置永远不会被接受,这在我看来是一个巨大的监督

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    使用 SysConfig 时、将重新生成 device.cmd 文件并覆盖它。

    因此、可以将 device.cmd 从 Debug 文件夹复制到主文件夹、然后让 SysConfig 不生成 cmd 文件、请改用单独的 cmd:

    B.R.

    Sal