This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:初始化16个 ADC 通道并使用这些通道

Guru**** 2886740 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1503635/lp-mspm0l2228-initializing-and-working-with-16-adc-channels

器件型号:LP-MSPM0L2228
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0L2228

工具/软件:

我正在使用 MSPM0L2228微控制器、需要初始化16个 ADC 通道。 使用 SysConfig 时、同时配置所有通道时遇到困难。 您能通过 SysConfig 或直接在代码中分享该方法吗? 初始化 ADC 通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    可实现的方法如下所示:

    1.在 SysConfig 工具内将 ADC 通道配置为12。

    2.在应用程序代码中、手动制作一个 API 以设置其他4个 ADC 通道[只需参阅 sysconfg 代码中的 ADC 通道设置内容]

    3.在 ADC 完成前12个通道的转换(不使用重复模式)后、手动将 ADC 通道切换至剩余的以下4个通道以继续

    4.完成剩余的4个频道后,切换回

    B.R.

    Sal