This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Citrix 云平台上是否有针对 CCS 的调整或支持?

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1504106/codecomposer-is-there-any-adaptation-or-support-for-ccs-on-the-citrix-cloud-platform

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

大家好。

我的客户正在使用 Citrix 进行开发。 UART 输出正常工作、但刷写器件失败。 CCS 中是否有任何配置来支持该功能?

BR、

Connor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS 中是否有任何配置来支持此功能?

    请注意、这不是官方支持的配置。 话虽如此、有些人已经采用此环境与基于 XDS200/XDS560v2的环境配合使用。  但是、由于各种硬件/软件限制、基于 XDS110的环境无法正常工作。  

    谢谢

    Ki