This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 12.8.1是否可以添加对新版本 SDK 的 ROV 支持?

Guru**** 2886740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1504091/codecomposer-can-ccs-12-8-1-add-rov-support-for-the-new-version-of-the-sdk

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

尊敬的团队:

我最近发现一些新的 SDK 在 CCS 12.8.1中无法使用 ROV、但在版本12.20中工作。 是否有任何兼容性计划?

BR、

Connor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    您使用的是哪款器件?

    您正在使用哪个 SDK 版本以及哪个内核?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    感谢您的答复。

    我将 CC2745R10 EVM 与 SDK9.10 (尚未发布)配合使用。 该 SDK 仅为工程师版本。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、

    如果可能、使用 CCS Theia 而不是带有9.10 SDK 的 CCS Eclipse。  

    谢谢、
    Alex F