This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:任务栈使用情况

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1503315/codecomposer-task-stack-usage

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

是否有任何方法可以查看 当前最新的 Composer Studio 中的任务堆栈使用情况,我使用的是 SDK 8.30 ?

CCS 版本20.1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    有没有办法 在当前最新的 Composer Studio 中查看任务堆栈使用情况,我正在使用 SDK 8.30吗?

    这取决于所使用的 RTOS 和 SDK。

    对于 FreeRTOS、RTOS Objects 视图可能包含此信息。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_debug-main.html#rtos-objects-view

    请注意、TI-RTOS 不受支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 tirtos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 tirtos

    CCS 20.x 在  "RTOS Objects"视图中不支持 TI-RTOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么工作吗? 我可以使用任何其他版本的 CCS 或任何可以获取栈使用最大值和最小值的代码(如果需要、我可以定期记录)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何解决方法?

    而不是 CCS 中的 RTOS Objects 视图20。 一个选项是将 CCS 版本降级至12.x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    将 CCS 12.x 用于 ROV 时获得了该文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提请能够提供最佳支持的 SDK 专家注意此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪款器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352-P2、SDK 版本8.30、tirtos 7、ticlang 编译器 v4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会通知正确的小组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:  

    您尝试使用错误版本的 ROV。 输入电压 运行时对象视图 、而不是 ROV Classic。


    然后、要观察任务的栈使用情况、请执行以下操作:

    此致、

    Arthur