This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:由于缺少定义、无法访问 C2000Ware 的中断标头

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1506282/launchxl-f28p55x-interrupt-header-of-c2000ware-not-accessible-because-of-missing-define

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!

我对 Code Composer 开发环境不太熟悉、 我使用 LAUNCHXL-F28P55X 开发板启动了一个工程。 在我的工程中、我使用的是 SCI 外设。 SCI 外设的接头全部包含在内、并按预期工作。 现在、我想为 SCI 中断添加一个中断处理程序。 为此、我知道我必须使用 interrupt.h 标头。 这里的问题是我不能使用中断头文件中的任何内容、因为内部的所有内容都由#ifndef _TMS320C28XX__定义。 设置项目时是否出错? 我是否必须自行定义才能使其正常工作? 我有点困惑、为什么除中断标头之外的每个其他标头都正常工作。

提前感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

     TMS320C28XX__由 C28x 编译器在调用时自动定义、因此您无需自己定义。 您是否尝试过构建该项目? 是否有任何错误? 您最初是如何设置项目的? 您是从 C2000ware 中的空工程开始的吗? (路径为:[C2000ware INSTALL]\driverlib\f28p55x\examples\empty_projects\。)

    此致、

    Delaney