This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer 6.1非常规文件错误。

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1509670/codecomposer-code-composer-6-1-not-a-regular-file-error

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

运行代码编写器6.1的 Hello、当尝试 关闭 Linux 网络驱动器时、我们收到一个错误"非常规文件"。  但是,如果我们将应用程序和代码移动到本地暂存盘,它将运行。   以前有人看到过此错误吗?

/apps/CodeComposer/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_4.4.3/bin/cl430  

/apps/CodeComposer/ccsv6/css_base/msp430/templates/msp430_noport1/blink.c

 

致命错误: 无法打开源文件"/apps/CodeComposer/ccsv6/css_base/msp430/templates/msp430_noport1/blink.c ":不是常规文件

1在编译"/apps/CodeComposer/ccsv6/css_base/msp430/templates/msp430_noport1/blink.c 时发生灾难性错误

编译已终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    您好运行代码编写器6.1 ,当尝试 关闭 Linux 网络驱动器时,我们收到一个"非常规文件"错误。  但是,如果我们将应用程序和代码移动到本地暂存盘,它将运行。  有人 以前见过此错误吗?

    在使用 UNC 路径而不是映射驱动器引用链接文件时、我在 Windows 上看到了类似的情况。  

    这意味着:

    Unknown 说:
    致命错误: 无法打开源文件"/apps/CodeComposer/ccsv6/css_base/msp430/templates/msp430_noport1/blink.c ":不是常规文件

    我看到"c s. s_base"中所述的步骤。 这是正确的吗? 通常、此文件夹名为"c" c. s_base"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,这是一个错误的类型在我的身边,我是手动键入它从另一个屏幕。  运行的命令为 ccs_base。  任何想法都将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CCS 6.x 非常旧且完全不受支持。 是否可以更新到较新的版本? CCS 20.1是最新版本、但 CCS 20.x 基于全新的 IDE 框架。 CCS 12.8将是与 CCS 6.x 基于相同 Eclipse IDE 框架的最后一个 CCS 版本 虽然 CCS 12.x 在支持方面已被弃用、但它可能附带 Eclipse IDE 版本、可解决您遇到的一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,不幸的是,我们在一个旧的程序上运行它,并创建一个新的版本,所以我们不被允许在这个时候升级,只是认为这将是值得检查,在这个奇怪的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    致命错误: 无法打开源文件"/apps/CodeComposer/ccsv6/css_base/msp430/templates/msp430_noport1/blink.c ":不是常规文件

    我刚刚意识到这看起来像是编译器的构建错误。 您能否在控制台中提供完整构建输出? 您可以复制并粘贴到文本文件、然后将该文件附加到此线程。