This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Scripting Console 中 setActiveBuildConfig 命令的等待条件超时

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1503920/codecomposer-wait-condition-time-out-for-setactivebuildconfig-command-in-scripting-console

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

您好:

我在 Scripting Console 中看到 setActiveBuildConfig 命令的一些奇怪行为、该命令会超时。  我能够找到类似的情况、其中由于使用 git、工程名称需要附加">"。  然而、即使在尝试此操作时、我们仍然会看到相同的问题。  我们还尝试禁用项目的标签装饰、但问题仍然存在。 这是某些版本的 CCS 中的已知问题吗? 我能找到的唯一类似案例是下面链接的案例。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/904197/ccs-javascript-fails-when-using-git-project  

我们看到的完整错误消息是  

Wait condition time out. (C:\ti\ccs1040\ccs\eclipse\configuration\org.eclipse.osgi\86\0\.cp\resources\javascript\project.js#44)


谢谢、
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我假设您使用的是基于较旧 CCS 的环境? 哪个确切的版本?

    另请注意、基于 Eclipse 的 CCS 版本已被弃用、因此这些版本的支持有限。 另请注意、这是今天和星期一的当地假日、因此回复可能会延迟。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    很抱歉、迟到了此主题的通知电子邮件。  我们在此特定 PC 上使用版本12.6、在可能具有不同版本的其他设置上没有看到问题。  我们希望尽快更新到 CCS v20、如果可能是版本控制问题、该问题应该会自行解决。