This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GUI Composer:是否可以使用多个窗口或具有更多控件的弹出对话框?

Guru**** 2885250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1508831/codecomposer-gui-composer-is-it-possible-to-have-multiple-windows-or-a-pop-up-dialog-with-more-controls

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

是否可以启动将有更多控件链接到目标的辅助仪表板或弹出窗口?  我设想了第二个.gui 文件、该文件将在应用程序中按需打开。   

如果可能、我可以看一些示例吗?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上无法打开单独的窗口。  真正的问题是尝试在两个不相连的窗口之间共享目标连接。  因此、有一个 API 可以打开一个包含另一个 html 页面的新窗口、但它必须具有自己的目标连接、而这与另一个窗口相竞争。  但是、您可以在同一窗口中打开一个对话框或弹出窗口、但这会在某种程度上与原稿重叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul。

    库中是否有您推荐用于弹出窗口的示例?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  
    我建议查看 GC-Widget-dialog 的 Componnets 帮助、在 GC Designer 中选择 Help->Component Help->Components V3  

    找到 GC 小工具对话框并选择它以查看示例。 然后、您可以点击下方的按钮打开演示页面

    在单独的浏览器选项卡中查看演示后、打开浏览器开发工具以查看演示的实现(打开浏览器开发工具后、键入 CTRL+P 以打开文件并输入"index.html"、它将显示您需要输入/添加到.GUI 文件中的代码片段。  

    Martin