This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何在 CCS v20中使用 RTSC 平台

Guru**** 2885720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1508359/codecomposer-how-to-use-the-rtsc-platform-in-ccs-v20

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

大家好!

我使用的是 C6748、对 CCS v20有疑问。

在以前版本的 CCS (至 v12)中、我使用从 RTSC 平台配置内存映射。


在我正在使用的 CCS v20.1.0中、我不知道此配置屏幕位于何处、也无法更改存储器映射。
我想知道如何使用 RTSC 更改它。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    在以前版本的 CCS (到 v12)中、我用于从 RTSC 平台配置内存映射。

    CCS 20中已放弃该支持。 如果您要使用此功能、需要继续使用 CCS 12。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ki、

    感谢您的答复。

    那么、使用什么方法来设置内存映射而不是 RTSC 平台?

    我认为使用 GEL 可以在调试期间设置设置、但不能在独立操作期间设置。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为使用 GEL 可以在调试期间设置设置、

    我相信您参考的是 CCS 调试器存储器映射:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_memory_map.html

    我认为这与 RTSC 设置的内存映射不同。 此存储器映射可能与链接器存储器映射相关:  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.html

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    感谢您的答复。

    当然、我提到了您给我的链接。
    是否有任何方法可以在独立操作期间设置存储器映射?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法在独立操作期间设置存储器映射?

    要手动设置应用存储器映射、您可以创建自己的链接器命令文件、如前文所述:

    [引述 userid="2210" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1508359/codecomposer-how-to-use-the-rtsc-platform-in-ccs-v20/5800341 #5800341"]

    此存储器映射可能与链接器存储器映射相关:  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.html

    [/报价]