This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:UNIFLASH (等)是否需要来自 Oracle 的 Java 订阅?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1512528/codecomposer-does-uniflash-et-al-require-a-java-subscription-from-oracle

部件号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

这是一个有点偏离的主题、但如果我安装 UNIFLASH (例如)、它包含"C:\ti\uniflash_9.1.0\jre\bin\java.exe"

这是否意味着任何使用 UNIFLASH 的公司必须获得 Oracle Java 订阅(如果尚未获得)以符合 Oracle 的许可?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我检查了细节,它来自 OpenJDK 而不是 Oracle。


    那么我认为没有问题了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么我认为没有问题了吗?

    没问题。

    谢谢

    Ki