This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:生成选定的文件已消失?

Guru**** 2931270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1512740/codecomposer-build-selected-file-s-gone

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

我是疯了、还是"Build Selected File (s)"选项(最多为 CCS 12.8.1)从 CCS 20.1.1中消失了?

谢谢、
Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerry:

    您是对的、 这 是一个已知问题、我们将在本月即将发布的20.2.0版本中解决。 下面是20.2.0 alpha 版本中新选项的屏幕截图:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    谢谢、我将查找更新。

    当您只想快速检查您正在使用的模块时、这是一个非常有价值的功能!

    谢谢、
    Gerry