This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:调试模式下的 CCS V20监视表达式不可用

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1512854/codecomposer-ccs-v20-watch-expression-in-debug-mode-not-available

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

工具/软件:

我正在在 Code Composer Studio 版本20.1.1.8__1.7.1中调试 TMS320F28388D 的 CPU1、CPU2和 CM

并为 CM 内核添加了类似"lwip_stats"的观察表达式。

如果我在添加后在线程中选择了 CPU1核心、我将无法监视表达式、并显示该表达式不可用。

但如果只暂停、我可以 再次监控表达式、并在选择 Cortex-M4后再次运行该表达式。

我只需在 CCS Version:12.7.1.00001中选择每个内核、即可轻松监控监视表达式。

在 V20中是否有办法做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我使用 F28388D controlCARD 安装了 CCS 20.1.1、尝试了此操作。

    我能够在目标运行时在 M4程序更新中看到全局变量。

    e2e.ti.com/.../m4_5F00_realtime.mp4

    您是否在定制电路板上运行? 使用什么调试探针?

    谢谢

    Ki