This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 20.1.1没有"#39;Set active project'"按钮

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1513019/codecomposer-ccs-20-1-1-does-not-have-a-set-active-project-button

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

右键单击 CCS20.1.1中的项目名称时、不会出现"设置活动项目"按钮。 活动工程不以粗体显示。 没有"关闭项目"按钮。 因此、当我尝试开始调试时、无论我打开了哪些文件还是最后打开了哪些文件、CCS 都会调试错误的工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我实现了在调试器窗口中、您可以选择要调试的工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    在 CCS20.1.1中右键单击项目名称时、不会出现"设置活动项目"按钮。 活动项目不以粗体显示。

    是的、当我们切换到新的 IDE 框架(从基本 Eclipse 到 Theia)时、我们不再明确显示"Active"(活动)指示符。 否则、概念保持不变(突出显示的项目是活动项目)。 同样用于调试。  

    没有"关闭项目"按钮。 [/报价]

    不是打开/关闭项目的概念(尚未)。 工作区完全基于文件夹。 但是、有人要求恢复此概念:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12559

    谢谢

    Ki