This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CODECOMPOSER

Guru**** 2887290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1509462/codecomposer-codecomposer

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

您好、  

我在 CCS 工作区中有几个工程。 其中一个项目需要 xdctools 3.55.02.22。 我能够在本地构建工程、而不会出现任何问题。  

我创建了一个 Git 工作流程、然后在该工作流程中将 CCS 安装在工程目录中。 然后尝试使用我的构建命令执行构建过程。  

其他不依赖于 xdctools 的项目编译正常。 但一个项目出错  

发生构建文件生成错误。
此项目是使用当前未安装的 XDCtools 版本创建的:3.55.2.22_core。 请安装此版本的 XDCtools、或将工程迁移到受支持的版本之一。
我在中复制了 XDC 工具 /ti/  
我在,c:/ti 复制了相同的内容
我将 Project-->properties --> CCS build --> GNU Compiler -->目录中的目录设置为  /ti/
但问题未解决。 请提出建议
CCS 默认从何处获取 XDC 工具? 我是否还需要设置一些路径?
从的位置