This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GUI Composer:当值字段从 JavaScript 更改时、输入小工具未更新

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1515871/codecomposer-gui-composer-input-widget-not-updated-when-value-field-changed-from-javascript

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

我可以从事件处理程序更改输入小工具值、但输入框中显示的值不会更新。  更新后、它似乎没有使用值字段的内容进行刷新。  例如、我有一个按钮处理程序:

var inc_ml = function(){
const binding = bindingRegistry.getBinding('m.l.value');
Var 值= binding.getValue();
值++;
binding.updateValue (value);
alert("inc_ml() called ");
警报(值);
};

如果值从"0"开始、警报将在函数末尾显示值现在为"1"。

下一次按下按钮时、该值将变为"2"。  因此该值会被更新和保留。

但是、输入框中的值仍然为"0"。   

是否想了解为什么输入框未更新?

再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已提请理事会专家注意这一问题。 请注意,今天是当地假日,因此延误。

    感谢您的耐心。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    您是否可以尝试使用 setValue 而不是 updateValue? updateValue 不会触发更新事件。  

    Martin