This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:续:当前使用的是 CCS V3.1、但正在寻找 CCS V4.1.x 工具集以支持 TMS320C55x

Guru**** 2886550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1516464/codecomposer-continuation-currently-using-ccs-v3-1-but-looking-for-ccs-v4-1-x-toolset-to-support-tms320c55x

工具/软件:

请参阅相关问题。
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1289634/currently-using-ccs-v3-1-but-looking-for-ccs-v4-1-x-toolset-to-support-tms320c55x/4893851

 gconfgen.exe 的现代(即 CCSv12.8.1.00005)版本是什么?  我们在 CCS v3中使用了这个可执行文件。 gconf.exe 是由 T Ü V Ming Wei @的、但当我从 CCSv12.8.1.00005中的 CCS App Center 将我的编译系统更改为参考 gconf 而不是带有 c55xx Compiler v4.4.1的 gconfgen 时、我只需获得以下内容:

这是一个 GUI 工具、不是 gconfgen.exe 可以提供的命令行属性的替代、因为该详细信息与我们的构建系统相关、如 Chuck 在相关问题中所述。 请帮助我确定 gconfgen.exe 从 CCSv3中的功能性替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个版本的 DSP/BIOS? 我认为 BIOS 4.x 基于 CDB 文件、它使用 gconfgen、而 BIOS5.x 使用基于 gconf 的 TCF 文件。 您需要的将取决于您使用的 BIOS 版本。

    请注意、除 CCS 12.8之外、此处引用的所有工具版本都是非常旧的、不受支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我 现在使用的是 DSP BIOS 5.x。
    我以前将 gconfgen 与 DSP BIOS 4.x 一起使用

    顺便说一下、 我相信 c55xx Compiler v4.4.1是最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有用于 tcf 文件图形配置的 gconf 和用于文本配置和构建的 tconf。 希望采取什么行动? 构建您的 tcf 文件? 我相信您会调用 tconf。 您是在 CCS 之外构建吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 CDB 中使用 gconfgen 在 CCS 之外生成源代码。
    我现在正在尝试对我的 TCF 文件执行相同的操作,但没有可执行到 gconfgen 的可执行文件,我可以识别.. 这就是我想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信你需要使用 tconf。

    有关构建 BIOS5工程的更多详细信息、请参阅 DSP/BIOS 5用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/spru423i/spru423i.pdf