This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 中的符号链接正常?

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1516419/codecomposer-symlinks-is-ok-in-ccs

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

目前在 CCS 中创建了 symlinks(windows)、而不是默认的链接、它在 vscode 中的开发和 CCS 中的调试中具有优势、但我观察到 symlinks 的属性没有显示、而其他 eclipse 链接具有包括优化在内的属性、symlinks 优化是否不起作用、或者是否有任何方法可以做到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您指的是映射的网络驱动器吗? 请提供使用符号链接的具体示例。 还请提供正在使用的确切 CCS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本为20.1.1并且符号链接在诸如"mklink /d dest src "文件夹之类的路径中是相对的链接某些文件夹来自其他驱动器、例如.cproject 或工程中的所有 ti eclipse 链接都会替换为此符号链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了以下方法:

    我能够访问这些属性。 这是否与您尝试的方法一致?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接将符号链接添加到项目中,而不是再次添加符号链接,只有通过 CCS 属性添加的文件不显示符号链接直接添加的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重现您的问题。 您能提供屏幕截图吗? 它可以帮助我了解您的工程是如何配置的。