This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:防止错误类型的 CCS 编译器设置:#28表达式必须具有常量值、常量表达式中不允许调用#60函数

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1518694/codecomposer-ccs-compiler-settings-to-prevent-error-types-28-expression-must-have-a-constant-value-60-function-call-is-not-allowed-in-a-constant-expression

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

您好:  

尽管使用 CCS 编译器在不同的 C++工程中成功编译、但在 CCS C 工程(MCU:F280038C)中编译时、以下代码会遇到两个错误。 我想知道是否可以配置 C 工程以成功编译它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已提请编译器专家进一步注意此主题。 请注意,由于当地假日的原因,可能会延迟回复。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该代码是合法的 C++、但不是合法的 C 语言。 编译器将这些行处理为 C 语言、而不是 C++。  通知编译器源文件包含 C++的常用方法是使用文件扩展名 .cpp 。  如需了解其他方法、 请在 C28x 编译器手册 中搜索标题为 指定文件名的子章节。

    谢谢。此致、

    -乔治