This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 检测工程需要什么?

Guru**** 2882300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1518343/codecomposer-what-is-required-for-ccs-to-detect-a-project

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

我不得不预留我的 CCS 项目一周时间。  我提交了所有相关文件、删除了生成的文件、切换了分支、并继续进行工作。  回来后、我发现 CCS 无法检测到我的工程。   

当我双击` project.syscfg `时、我收到一个错误:`Project "[project name redaced]"不存在或无法访问`。   

尝试启动调试时、我收到的错误为`工程没有目标配置文件。`

我尝试创建一个空工程、看起来我有所有相同的文件可用。  

是否列出了 CCS 工程的所有要求?  我不得不多次创建一个新项目并复制我的配置和代码、我很确定这不是该工具背后的设计意图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    所有有效的 CCS 工程将在工程文件夹中至少包含以下三个文件:

    • .ccsproject
    • .cproject
    • .project

    如果这些文件中的任何一个丢失或损坏、CCS 将无法"检测"它。  

    如果您有这些文件、但无法让 CCS 检测到您的工程、请以 zip 文件的形式提供包含这三个文件的工程文件夹、并在此处附加 zip 文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这个列表。

    我检查了两个项目(我当前的项目和新生成的项目)都有这3个文件。 我还在两个项目之间比较了这些文件的内容,并没有发现任何明显的错误或问题。  

    不过、我在这里附加了工程、因为这是一个受 NDA 保护的工程、因此我需要重命名文件中的一些文件和项目。   

    此外、什么会触发 CCS 扫描它为工程打开的文件夹?  过去、我已经启动 CCS、它会进入无法将这些文件夹识别为 CCS 工程的状态。  我发现可以通过从模板生成新工程(然后删除工程、因为不需要)来解决此问题。   

    谢谢、

    Seth

    e2e.ti.com/.../client_5F00_project.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值得注意的是:如果缺少文件、CCS 将自行重新生成.project 文件、其内容与创建工程流程相同。  剩下另外两个文件作为罪魁祸首。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您还能否提供您正在使用的具体 CCS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 CCS 内关于页面的版本为:

    版本:20.1.1.8__1.7.1

    默认 VS Code API:1.92.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我尝试了相同的版本:

    该工程似乎已成功导入和编译、因此我没有看到工程有任何问题。

    或者尝试清理 CCS 缓存?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#i-want-to-restart-code-composer-studio-with-a-fresh-environment-how-do-i-do-this

    谢谢

    Ki