This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:适用于 ARM64 Windows 的 XDS100 v2驱动程序

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1518429/xds110iso-evm-xds100-v2-driver-for-arm64-windows

器件型号:XDS110ISO-EVM

工具/软件:

您好、如果有适用于 ARM64 Windows 的 XDS100 v2驱动程序、我想查看。 我在 Windows 11上安装了最新版本的 CCS (v12.3)、并在 VM Parallels (配备 M4处理器的 Mac)上运行。 我遇到的唯一问题是 XDS100 V2的驱动程序。 我在 Widows 的设备管理器中找不到仿真器的驱动程序、我尝试了多种方法、但无法安装此驱动程序。 然后我找到了这些帖子。 可能的问题仍然是 ARM 架构。 x86驱动程序无法在其上运行、然后我的项目的编译可以: e2e.ti.com/.../support-for-xds110-on-arm64Would、那么该端希望您为我提供带有 XDS100 v2驱动程序的 ARM64 Windows? 提前感谢。 Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件已被[主持人删除]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid="583287" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1518429/xds110iso-evm-xds100-v2-driver-for-arm64-windows 您好、我想咨询是否有适用于 ARM64 Windows 的 XDS100 v2驱动程序。 [/报价]

    我们不支持 XDS ARM64 Windows 驱动程序。 对于我们的一些较新的 XDS 探头、如 XDS110、计划将来支持这种连接。 是否还支持 XDS100等较旧的 XDS 探头、未知。

    谢谢

    Ki