This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:用于 Linux 的 TI ARM CGT 5.2.9赢得't EXECUTE 安装程序

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1518669/ucd3138-installer-ti-arm-cgt-5-2-9-for-linux-won-t-execute

器件型号:UCD3138

工具/软件:

您好、

我从 TI 网站下载了 ti_cgt_tms470_5.2.9_linux_installer_x86.bin。 当我要在 Ubuntu 24.04上执行此 bin 文件(使用./ti_cgt_tms470_5.2.9_linux_installer_x86.bin)时、似乎没有任何反应。

它具有执行权限、文件大小约为22MB。

这是安装它的正确方法吗? 是否应该进行另一次调用以正确执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我猜你错过了  libc6-i386  安装使用32位安装程序的旧编译器所需的库。 请确保此依赖关系已解决。

    谢谢

    Ki