This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:Resource Explorer CAN't HOLD 连接打开、代理错误;日志指示 CAN't HOLD 套接字

Guru**** 2925830 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1522287/lp-mspm0g3507-resource-explorer-can-t-hold-connection-open-proxy-error-logs-indicate-can-t-hold-socket

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具/软件:

Windows 10 (x64)、1.9GHz/2.1GHz、 16GB RAM、475GB SSD、197GB 免费

Chrome 浏览器、版本137.0.7151.56

CCS 版本20.1.1;LP-MSPM0G3507

"崩溃"后出现错误

[违规] IDE::resolveProxy 花费了超过30000ms"或"agentPort 未为 TICloudAgent 做好准备"

安装是一场上坡的战斗,最初的"资源管理器"拒绝连接。  在任务管理器中、我们的 IT 指出2个 CCS 实例正在运行(但只看到一个)。  强制停止未使用的 CCS 应用并重新启动 PC 后、资源管理器连接并返回与所连 LaunchPad 相关的相关材料。  但现在浏览资源树时、资源管理器只会停止并重置。  不过、还记得连接的 LaunchPad 是什么、新窗口的主题是"亮"、而不是"暗"。   

它确认没有任何防火墙阻止、并且我们没有代理。  我是此计算机上的完全管理员。

我还有3个开发人员需要重复安装和设置。

提前感谢您的帮助、Ken Ayre\Sielox Electronic Products Eng.

日志:

e2e.ti.com/.../SLX_2D00_my.loge2e.ti.com/.../SLX_2D00_my_5F00_ticld.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我强烈建议更新至新的 CCS 20.2.0版本。 早期版本出现的 Resource Explorer 稳定性问题主要在 CCS 20.2.0中解决。 请尝试一下、如果有用、请告诉我们。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试... 昨天发布、哈哈?

    我是否应该先执行完全卸载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将尝试... 昨天发布、哈哈?

    是的,热关的压力 LOL。

    我应该先执行完全卸载吗?

    由您决定。 您只需在不同的文件夹中安装、并同时保留这两个文件夹。 但是、CCS 20.2.0有很多改进、所以我不知道为什么要坚持使用20.1.1。

    希望20.2.0能解决您的问题。 我不能保证它会,但它是值得一试。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki -它是工作,看到它现在工作-问题是远远超过我意识到。  我将关闭机票!