This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS Theia:如何使用存储库中的现有代码设置项目

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, LP-CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1520798/codecomposer-ccs-theia-how-to-setup-project-with-existing-code-in-a-repo

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AM263P4、 LP-CC2652RB

工具/软件:

您好:

我的设置涉及在面向 AM263P4的 Mac (ARM64) OS 上使用 CCS Theia 20.1.1。 我可以成功导入和编译示例工程、这些工程位于"workspace_ccstheia"文件夹中。

在企业环境中,我们的项目代码在单独的 Git 存储库中进行管理。 在这种情况下、建议采用什么方法来设置 CCS Theia 项目? 使用较旧的 Eclipse 版本、可以在不同位置使用现有代码轻松设置工程。

我知道默认的 CCS 编译命令可能需要重新配置才能与我们存储库的编译流程集成。 我的主要兴趣是利用 CCS Theia 进行调试。

有鉴于此、我想深入了解其他人在默认工作区之外维护项目代码时如何将 CCS Theia 集成到他们的工作流程中

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep

    使用 CCSv20、您可以拥有所谓的多根工作区。  基本上有多个顶层文件夹。  对我来说、我有默认的"workspace_ccstheia"、然后我有一些文件夹在我的位置。  如果点击 Project Explorer 右上角的小点、您可以选择将文件夹添加到工作区。

    这不会复制它只是打开该文件夹的内容。  请注意、我发现只有当项目处于一级降级状态时、它才会发现项目、而不是多级降级。

    文件夹 X

      项目 A.

      项目 B

    在这里、如果我添加文件夹 X、则会识别项目。

    但如果我的结构如此

    文件夹 X

      文件夹 Y

         项目 A.

         项目 B

      文件夹 Z

         项目 C

         项目 D.

    为此、我需要在我的工作区中添加 Y 和 Z。

    导入项目时、您可以选择要将其导入的文件夹。   如果使用 Resource Explorer 或工程向导、它将在您的默认文件夹(通常是 workspace_ccstheia)中创建工程。  但您可以右键单击某个文件夹并更改默认值

    在这里、我将默认设置更改为 LP-CC2652RB。  在上一个屏幕截图中、它显示为 workspace_ccsheia

    此致、

    John