This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:无法检测驱动程序

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1519216/launchxl-cc3235s-not-able-to-detect-the-drivers

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
Thread 中讨论的其他器件:CC3235S、 SYSCONFIG

工具/软件:

您好、

多个器件 LAUNCHXL-CC3235S 亮起 Code Composer Studio 版本10 ,这里,当我创建一个空的项目,并尝试写一个简单的闪烁代码 ,我得到了错误的 Include 文件,这表明驱动程序不包括在产品包括,当我外部安装的驱动程序和包括在产品包括我面临同样的问题.
我安装了 simplelink_cc32xx_SDK_7_10_00_13、xdctools_3_62_01_15_core  和 SYSCONFIG_1.23.1  温度。

可能会出现什么问题? 我无法识别问题并尝试重新安装驱动程序、但我也收到相同的错误。

可以有人请帮助我这个,这将是一个伟大的帮助  

谢谢。此致  

Saikrishna Chigare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 的版本10似乎很旧、我建议您使用支持 CC32XX 的最新版本(12.6x)并使用安装随附的 XDC、编译器和 SysConfig。