This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-WSP-EVM:点击 Save SOM As...(工作区另存为)后、无法烧录工作区中的代码

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1523068/f29h85x-som-evm-after-clicking-save-workspace-as-the-code-in-the-workspace-cannot-be-burned

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM

工具/软件:

步骤:
1.单击"工作区另存为..."
2.删除保存的工作区中的原始项目
3.点击"导入项目"... 导入新工程
4.单击 Rebuild Project (s)(重建项目)
5.右键点击文件 F29H850TU9.ccxml、然后选择启动无工程调试
6.右键单击重定向页面上的 C29xx_CPU1、然后选择"Properties..."(属性...)
7、我在"属性"页面上看不到任何内容
8.单击停止
9、Re 刻录操作,即步骤5
10.报告了错误、无法读取.json 文件
问题:
1.在第7步中,我无法确认复选框"允许 NonMain Flash erase before loading data to Flash memory"的状态,有可能是板被锁定,或者由于未选中而无法进行烧录
2.无法再次刻录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    对于 F29H850TU9.ccxml 文件、该文件是否链接到原始工程? 可能是在删除原始工程时链接断开、并且 CCS 无法在新工程中找到引用。 您是否可以尝试使用 CCS 目标配置 GUI 为器件手动创建新的.ccxml、保存器件、然后使用测试连接功能?

    另外、对于第二张图片、您能否检查计算机中的文件位置并查看有哪些文件可用? 或者、如果文件夹一开始就在那里?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    launch.json 文件似乎已消失。  按照这些步骤、我无法重现该错误、但如果清除我的 launch.json、如果我选择了属性、我将收到与第一次屏幕捕获中相同的错误。

    在工作区文件夹中应该有一个.theia 文件夹、并在该 launch.json 文件中

    以下是 F29H85上无工程调试条目的外观

    以下是文本:

    "version""0.2.0"
    "配置":[
    "name""F29H850TU9.ccxml"
    "类型""CCS-debug"
    "请求""启动"
    "targetConfig""${workspaceFolder}/f29x_cpu1_cia402_solution/targetConfigs/F29H850TU9.ccxml "
    }
    ]
    }

    您应该可以将其复制到工作区的.theia 文件夹中的 launch.json 中、然后只需调整 ccxml 的路径。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    "F29_cfg1.theia-workspace.theia"是否是 工作区文件的名称

    此外、您使用的是哪个 CCS 版本? 在 CCS 20.2.0中修复了一些多根工作区问题。

    谢谢、

    Ki