This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 20V+ CLI 安装支持 CI/CD 自动化

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1526872/codecomposer-ccs-20v-cli-installation-support-for-ci-cd-automation

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

尊敬的 TI 社区:

我正在开发一个 GitHub Action (uoohyo/action-cCCSTUDIO-IDE)、用于在 CI/CD 流水线中自动化 TI MCU 构建。

当前挑战:

  • CCS 版本最高支持 12v 的 CLI 安装
  • CCS 20V+似乎删除了 CLI 安装支持
  • 这打破了我们基于 Docker 的 CI/CD 自动化
  • 我们现有的 Docker 映像 (uoohyo/Docker-CCSTUDIO-IDE) 无法再使用较新的 CCS 版本进行更新

问题:

  1. CCS 20V+是否有未记录的 CLI 安装方法?
  2. 是否有官方 Docker 映像或 CLI 工具的计划?

任何指导都将非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS 20V+似乎已删除 CLI 安装支持

    请注意、CCS 20 仍使用与 CCS 12 相同的安装程序。 因此、本文仍然适用于 CCS 20:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html

    请注意、虽然 CCS 20 已成功用作 Docker 环境中的构建服务器、但调试存在一些已知问题。 在 Docker 环境中运行 CCS 不是官方支持的环境。

    谢谢

    Ki