This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 在 Linux 上不存在

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1527309/codecomposer-ccs-unistallable-on-linux

部件号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

伙计们,谁告诉你“systemctl restart udev“会在 Linux 上工作? _ANY_ Linux 这些天。

您的最新 CCS 无法在 Linux 上卸载。 它在尝试安装第一个 PAK 后失败,因为  “systemctl restart udev“返回非零值。

是否听说过“udevadm"命令“命令? 它不需要重新启动。 这不是一个愚蠢的 Windoze ,它是 Unix 不是用来重新启动任何喷嚏... “man udevadm“,强烈推荐。

然后,谁告诉你/root(或 homedir)是安装这个怪物的好地方? 听说过常规的 Unix 位置,特别是/opt ,所有供应商的怪物通常都安装在那里。 “Linux FHS“、强烈推荐阅读...

那么、您是否知道任何将以根用户身份运行任何桌面的现代 Linux 环境? 为什么有人会使用这样一个怪物做任何发展,有更多的错误比 Fido 有跳蚤作为根?

当作为普通用户运行时、您如何认为安装在常规系统范围目录(必须以 root 身份执行)中的这样一个怪物可以自行更新?

曾经听说过 Unix 是多用户,可能有几个用户会使用这个怪物(如果他们是疯狂的尝试)? 如果你把它安装到一个 homedir 每个用户都必须为自己安装一个完整的副本。 您认为磁盘空间在树中增长吗?

这种情况不断发生...

如果有人甚至有一部分脑子,那么 TI 就很适合了——请解雇所有那些完全不称职的人,为表达式“开发者“而道歉,并试图找到至少见过 Linux 一次的人。 任何 Linux。 无论你的“开发者“做什么都不仅仅是简单的愚蠢,它是完全无能的。

很抱歉有一个脾气、但它至少在过去 10 年里一直是这样、从那以后从未改变过... 我甚至不会开始使用仅支持 Spectrum Digital XDS560xxx 的 Uniflash、它只能从 eBay 获得、因为该公司本身已经很长时间不存在、需要执行尴尬的聊天来支持仍然可用但从他们的站点安装了 10 年软件的 Black Hawk 设备...