This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:希望使用 CCS20 (Theia) 中基于 CCS12 (eclipse) 的主题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1529066/codecomposer-want-to-use-the-theme-based-on-ccs12-eclipse-in-ccs20-theia

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

你(们)好

我习惯使用旧版本的 CCS 代码样式、包括颜色和代码格式、如下所示:

这种主题将来是否可以添加到 CCS20 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以后是否可以将这种主题添加到 CCS20 中?

    我们希望支持自定义主题、并在将来安装其他第三方主题。 这将允许您有更多的选项来按照您想要的方式配置环境。 除了计划的发布日期外、目前我无法提供特定的发布日期。

    谢谢

    Ki