This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS v20 中是否不包含 eclipsec?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1533363/codecomposer-is-eclipsec-not-included-in-ccs-v20

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

你好

我想在 pdk_am57xx_1_0_17 中生成示例文件
因此、当我尝试运行“pdkProjectCreate.bat"时“时、错误日志显示“\ti\ccs2020\ccs\eclipse\"中“中没有 eclipsec。

我的 CCS 版本为 20.2.0

当我使用 CCS v11 时、eclipsec 存在于 \ti\ccs2020\ccs\eclipse\中

我想知道 CCS v20 不适合 eclipsec 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“560440" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1533363/codecomposer-is-eclipsec-not-included-in-ccs-v20

    当我使用 CCS v11 时、eclipsec 存在于 \ti\ccs2020\ccs\eclipse\中

    我想知道 CCS v20 不适合 eclipsec 吗?

    [/报价]

    CCS 20 基于不同的 IDE 框架。我假设您对工程 CLI 感兴趣。对于 CCS 20、您可以使用 ccs-server-cli.bat 文件:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-command-line.html#build-a-code-composer-studio-project

    如果您希望使用使用使用 eclipsec 的旧 CLI 接口、则需要在不晚于 CCS 12.8 的时间内使用。

    谢谢

    Ki