This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 20.2.0 调试问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1529158/ccstudio-ccs-20-2-0-debug-issues

主题中讨论的其他器件:C2000WARELAUNCHXL-F28379D

感谢您的建议。 这确实解决了卡在初始化时的问题。 但现在我再次从 C2000Ware 打开 epwm_up_aq_cpu01 示例、调试再次无法使用。 我在断点时打开了 Dissassembly 视图、散列视图就像疯狂的一样跳转。 程序的第二次启动和初始化问题仍然没有了。 问题就解决了。 我是否可以针对我的调试问题打开另一个问题以区分主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此问题拆分为一个单独的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重现您所看到的问题。 您能否提供一个包含有关如何重现的明确详细信息的测试案例?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没收到您的回复、因为我没有看到通知。 我试着写下我所做的事情、但它很简单。

    1、最新版本的新鲜环境
    2.连接 LAUNCHXL-F28379D 后开始编程
    3、“开始“、“未检测到兼容板“、因此我自己键入“LAUNCHXL-F28379D “
    4、“浏览软件和示例“
    5.“Rescource Explorer“、“C2000Ware (5.04.00.00 )、“English",“,"Devices"、"Devices",“,"F28379D"“"F28379D",、,</s>“ “、“examples",“,"Bitfield"、"Bitfield",“,"CPU1"“"CPU1",、,"EPWM_UP_AQ"“"EPWM_UP_AQ",“,然后、然后点击“点击 Import“ Import 按钮、 按钮
    6.“run",“,"Debug、"Debug Project“ Project (EPWM_UP_AQ)“
    7.“调试内核选择“->“C28xx_CPU1"</s>“
    8.“查看“、“拆卸“
    9. mouseclick 在 InitEPwm1Example() 开头的断点、“继续“
    10、当我现在右键点击 Disassembly 并选择“显示符号“它跳跃疯狂,变得不可收拾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我试过同样的例子。 唯一的区别是使用 CPU1_FLASH 配置。 我没有看到任何问题。 您能否尝试 CPU1_FLASH 配置并查看是否遇到相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测试。 是、尝试了一个全新的环境并更改为 CPU1_FLASH 配置。 问题仍然存在。 但是、当我在“分解“视图中停用“显示源“时、它就会变成正常。 问题似乎是“Show source“函数。 但这个功能对我很重要。 您是否已激活“显示源“测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我看到的行为:

    e2e.ti.com/.../disasmv.mp4

    这是否与您观察到的或您看到的更极端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测试。 我看到的更极端。 我没有触摸键盘和鼠标,我无法阅读失望,因为许多快速跳跃。 但在视频中您选择了“显示符号“。 我的问题从“显示源代码“开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    My Problem 始于“Show source“。

    啊、还可以。 是的、我看到了相关问题。

    第二次启动程序、初始化问题仍然存在

    “第二个开始“是什么意思? 我已尝试重新启动应用程序并重新启动调试会话、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我看到了这方面的问题。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12686

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki,谢谢你的错误票。 “第二个开始“是前一个主题“卡在初始化“的左边。 在这个问题得到解决后、您将两个主题分开。 Disassembly 视图中的“show source“问题随时都可以重现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“273673" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1529158/ccstudio-ccs-20-2-0-debug-issues/5893490 #5893490“]"第二“第二个开始“是上一主题“滞留在初始化中“的剩余部分。

    啊、明白了。 感谢您的澄清。

    之所以出现反汇编问题、可能是因为视图不断呈现以交错源代码行。 它应该只对视图中显示的拆卸和前后的 x 数量执行拆卸。 相反、看起来它只是在继续、这会导致抖动和 IDE 性能问题。