This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Blackhawk-Emupack 的 V20 安装错误

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1533601/codecomposer-v20-installation-error-with-blackhawk-emupack

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

编辑:按照此处的建议、通过创建/sbin/start_udev 文件来解决问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462212/ccstudio-ccs-20-1-installation-problem-blackhawk-breaks-installation/5617129#5617129

希望此错误将在较新版本的安装程序中得到解决。

你好!

我上次使用 CCS 已经有一段时间了、因此我想从 v12 更新到闪亮的全新 v20。 我在 Arch Linux 上工作、以前从未安装或运行 CCS 出现问题。 但是、在 v20.2.0.00012 的安装过程中、我收到错误信息、表示安装 Blackhawk-EMUPACK 组件失败。 在进一步的检查,它似乎是失败的,因为 BH-EMUPACK 安装程序试图运行“服务“,但我(和几乎所有的现代 Linuxes)使用 systemd 而不是 sysvinit。  

我能够在有人参与模式下成功地手动运行 BH-EMUPACK 安装程序、虽然它确实会弹出错误、但这并不是致命的、因为它只是在尝试重新启动 udev。 我猜由于这一点、安装程序会将失败的错误代码返回到主安装程序可执行文件、该文件假定组件根本无法安装。 我卡住了、因为似乎没有办法让安装程序要么不安装该组件、要么即使出现错误也无法继续安装。  

第一次失败时、我确实提交了错误日志、但我真的希望快速启动并再次运行。 如果我手动安装所有其他组件(稍微繁琐的任务)、是否会导致成功安装? CCS_INSTALLER 是否有任何隐藏选项可以让我在出现错误时继续? 在我看来、安装程序在试图运行几乎没有任何现代 Linux 机器拥有的命令时报告了一个失败的代码、这让我感到很愚蠢、但我没有看到任何其他关于此安装程序的抱怨、这使它更加令人困惑。  

主安装程序失败的图像:

然后是单独运行 Blackhawk_EMUPACK 安装程序时的警告:

希望有人在那里解决了这个问题!