This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953EVM-PDK:EVM 正确连接和跳线

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1534665/ads7953evm-pdk-evm-correct-connections-and-jumpers

器件型号:ADS7953EVM-PDK

工具/软件:

我设置 ADS7953EVM-PDK、以便通过 SPI 与 USB/SPI 桥接芯片  MCP2210 进行通信、并且大部分时候都希望在进行开发和测试之前确认我在 EVM 上进行了正确的跳线连接。 我在没有 PHI 的情况下操作 EVM、因此没有 LED 来指示电源、数据等  MCP2210 设置为 5V SPI 电平、我希望 ADC 使用单个 5V 电源、0V 至 5V 输入电平和 5V SPI 电平。 对于 EVM、Dafault 跳线的唯一更改是 将 J3 跳线移动到 2-3 以获得外部 5V 电源、并将 J3.1 连接到 J6.1、这两者都连接到 5V 外部电源墙板。 通电后、我在 C19 上测得 5V 电压、这表明 ADC 正在通电。

 我连接了每个电路板的接地端、对于 SPI:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    是的、看起来不错。 在这种情况下、唯一需要的步骤是将 JP2 配置在+VA_EXT 位置、并在端子块上从外部供电。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel、您在整个过程中都是明星!