This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS CLI:-ccs.copyIntoWorkspace False 仍复制项目文件 (CCS 20.2、macOS &Windows)

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1535250/codecomposer-ccs-cli--ccs-copyintoworkspace-false-still-copies-project-files-ccs-20-2-macos-windows

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

您好:

使用 Code Composer Studio CLI 导入工程时、会出现意外行为。 根据 文档-ccs.copyIntoWorkspace 选项默认为 false、并且如果明确设置为 false、应该会阻止 CCS 将工程文件复制到工作区中。

但是、在 macOS 和 Windows 中、无论该设置如何、都会将工程文件复制到工作区中。


CCS 版本: Build:20.2.0.12__1.8.0(在 Help > About 下)

测试平台:

  • 我的超次元帝国 15.5.

  • Windows 10 Pro (22H2 Build 19045.5965)


使用的命令(macOS 示例):

/Applications/ti/ccs2020/ccs/ccs-server.app/Contents/MacOS/ccs-server-cli.sh \
  -noSplash \
  -workspace /Users/andrerc/git/thyristor_pulse_phase_control_f280013x/ti_temporary_workspace \
  -application com.ti.ccs.apps.importProject \
  "-ccs.location" /Users/andrerc/git/thyristor_pulse_phase_control_f280013x/epwm_ex10_chopper \
  "-ccs.copyIntoWorkspace" false



预期行为:

  • 通过引用导入的工程;文件应保留在其原始位置

  • 工作区应仅包含元数据、而不应包含实际的工程文件

观察到的行为:

  • 所有工程文件(源文件,cmd 文件、.syscfg 等)都复制到工作区目录中

生成的文件树如下:

➜tree ti_tempory_workspace -L 2. 
TI_Temporature_workspace
└──EPWM_EX10_CHOPER
├──28004x_generic_flash_lnk.cmd
├──28004x_generic_ram_lnk.cmd
├──Ω 器件
├──EPWM_EX10_CHOPER.c
├──ePWM_EX10_CHOPER.syscfg
├──targetConfigs
└──timer_interrupt.cpp

4 个目录、5 个文件


故障排除尝试次数:

  • 忽略-ccs.copyIntoWorkspace 选项→仍在复制的文件

  • 显式设置-ccs.copyIntoWorkspace false→相同的结果

  • 已验证运行命令之前工作区是否干净


这可能是 CLI 导入工具中的错误、或者文档是否过时或不正确关于-ccs.copyIntoWorkspace 的行为

请查找随附的 zip 文件、其中包含可重现的测试用例。

如需任何指导或解决方法、敬请谅解!

提前感谢、

安德烈

e2e.ti.com/.../thyristor_5F00_pulse_5F00_phase_5F00_control_5F00_f280013x.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这对我来说似乎是一个错误。 我在窗口环境中使用较旧的 CCS 版本尝试了此操作、以确认它在 CCS 12.x 中可以正常工作 但我观察到了同样的行为。 我正在调查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此问题提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12700

    谢谢

    Ki