This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:远程桌面断开连接后 CCS 中的 UI 点击延迟问题 20.0.2.0

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1533676/codecomposer-ui-click-delay-issue-in-ccs-20-0-2-0-after-remote-desktop-disconnect

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

您好:

我目前使用的是 Code Composer Studio (CCS) 版本 20.0.2.0。

我遇到的 UI 响应问题似乎是专门发生的 断开与 Windows 远程桌面会话的连接后 。 之后尝试在笔记本电脑上使用 CCS 时,我会注意到鼠标点击出现延迟 — UI 不会立即响应、通常需要额外点击一两次才能正确反应。

是否有其他人遇到此问题?
这是一个已知问题、还是有任何可以尝试的解决方法?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我遇到的 UI 响应问题似乎是专门发生的 断开与 Windows 远程桌面会话的连接后 .

    我经常使用 Windows 远程桌面、从未遇到过此问题。 有时我看到一些混乱的行为,因为我的防病毒/安全软件在我的笔记本电脑上运行,但它与 Windows RDE 无关。 您的主机操作系统版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki -

    我使用的是 Windows 11。

    另外、我想知道—问题是否与长时间保持 IDE 打开有关?
    是否存在任何已知情况、如果 CCS 持续运行、运行异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能存在一些内存泄漏。

    20.0.2 是较旧的版本。 您是否可以尝试更新到最新版本 20.2.0? 它对稳定性有许多改进。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

    我已选中该复选框、结果 CCS 版本为 20.2.0。

    发生上述问题后、如果我只是重新启动 CCS、就可以正常工作。 这会有帮助吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出现上述问题后、如果我只是重新启动 CCS、工作正常。 这会有帮助吗?

    如果现在执行 RDE 并断开连接、问题是否立即再次出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在执行 RDE 和断开连接后间歇性发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚再次尝试复制它、在断开与 RDE 会话的连接后、我仍然没有看到 CCS 有任何问题。

    我只是为了确认:

    您有一台运行 CCS 20.2.0 的 Windows 11 笔记本电脑。 工作正常。 然后、从这台笔记本电脑上、您可以使用 Windows 远程桌面登录并使用远程 Windows 计算机。 然后、您将终止远程桌面会话。 然后您注意到 CCS IDE UI 因鼠标点击而开始滞后/延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在笔记本电脑上正常使用 ccs20.2.0 的部件是正确的。 但是、Windows 远程连接的方向是从 Windows11 桌面(而不是 CCS)到 Windows11 笔记本电脑(具有 CCS)、当您在桌面上使用 CCS、然后禁用 REMOTE、然后尝试在笔记本电脑上使用 CCS 时、会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、Windows 远程连接的方向是从 Windows 11 桌面(不是 CCS)到 Windows 11 笔记本电脑(具有 CCS)、当您在桌面上使用 CCS、然后禁用远程、然后尝试在笔记本电脑上使用 CCS 时、就会出现问题。

    感谢您的澄清。 这与我的用例略有不同。 我将尝试设置这样的环境并尝试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、Windows 远程连接的方向是从 Windows 11 桌面(不是 CCS)到 Windows 11 笔记本电脑(具有 CCS)、当您在桌面上使用 CCS、然后禁用远程、然后尝试在笔记本电脑上使用 CCS 时、就会出现问题。

    我尝试了此方案、但仍然没有看到问题。 断开远程会话后、我转到远程计算机并继续顺利使用 CCS 20.2.0。 这是您在您的环境中看到的一个非常奇怪的问题。