This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS20 中的 logBufSink 支持

Guru**** 2879000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1537193/codecomposer-logbufsink-support-in-ccs20

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

CCS20.2.0 是否支持通过 ROV 进行日志记录? 如以下链接中所述:

https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/9.10.00.83/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/debugging-index-cc23xx.html#enabling-logging-in-ccs

我尝试启用日志记录、但 CCS20.2.0 ROV 窗口中没有 LogBufSink。 是否已支持此功能? 如果还没有计划支持它?

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    CCS 20 中关于 ROV 的一些注意事项:

    • 不再支持 TI-RTOS
    • 与 CCS 20 中的 ROV 相比、仅支持功能的子集。 这是由 SDK 驱动的

    您引用的文档适用于 CCS 12 中的较旧 SDK。 SDK 专家可以回答有关支持较新 CCS 20 环境的计划。 我将提请他们注意这一问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    我最近开发了一个 SimpleLink Academy 资源、介绍了 F3 SDK 的日志记录选项。 该报告尚未公开;但是、它应该会 很快发布到 TI Resource Explorer 中。

    使用 F3 SDK 的建议日志记录方法是通过 LogSinkUART 接收器、 可以使用终端或 Wireshark 来查看、也可以写入 JSON 文件。

    如果您对如何操作有任何疑问、请告知我。

    此致、

    Nico G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nico、

    感谢您的更新。 我知道 LogSinkUART 的用法、但 CC2340 只有一个 UART、已经用于与主机 MCU 连接、LogSinkUART 没有剩余 UART。

    是否有计划添加对 CCS20 的 LogSinkBuf 支持? 这对 CC2340 等只有 1 个 UART 的器件很有用。

    此致、

    Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    我联系了实施日志记录功能的团队、以了解是否有计划添加对 CCS20 的 LogSinkBuf 支持。 据我所知,没有一个,但我会跟进你,当我了解更多.

    此致、

    Nico