This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GitLens 不工作 — 不受信任的工作区

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1538363/codecomposer-gitlens-not-working---untrusted-workspace

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

您好、

我正在使用 CCS 20.2.0.12、并从“扩展“窗格中安装了 GitLens 扩展件。  但是它无法打开 git 存储库–它显示“不受信任的工作空间“和“无法在受限模式下打开存储库“。  请参阅下图:

当我单击“管理工作区信任“时、它会打开一个窗口、提示链接无法打开、我应该尝试在 Microsoft Store 中查找兼容的应用程序。  单击“浏览 Microsoft Store“只会打开 Store、搜索“命令“、这当然不是有效的查询。

请帮助我让 GitLens 开始工作。  广播的 CCS 20 基于 Theia 并支持 VS Code 扩展、Theia 确实表示支持 GitLens、所以我期望它能在 CCS 中工作。


谢谢、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    CCS 20 广播为基于 Theia 并支持 VS Code 扩展、Theia 确实表示支持 GitLens、因此我期望它能在 CCS 中工作。

    CCS 20 确实基于 Theia IDE。 但是、我们对 IDE 进行了一些更改、以便最适合我们的 CCS 组件。 虽然我们期望与 Open VSX 注册表上的扩展程序具有良好的兼容性、但不提供任何保证。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我知道没有保证,但考虑到 GitLens 是一个非常流行的扩展, CCS 软件团队能否解决阻止 GitLens 扩展正常工作的错误?

    谢谢、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与工程团队讨论了这个问题。 起初、他们不知道问题是什么。 研究方向。

    您是如何安装扩展的? 从 CCS IDE 内部的扩展视图中获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KI、

    是的、我从 CCS IDE 内的扩展视图中安装了它。  顺便说一下、我运行的是 Windows 11。

    此致、

    查理