This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GUI Composer v2 问题

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1539221/codecomposer-gui-composer-v2-issues

我使用 GC V2。 但我没有将其连接到特定器件。 我将构建边界图计算器、需要使用的组件是图形。 我很难直接使用 GC 组件、因此我一直在尝试使用传统 html/CSS/js 强制执行应用程序。

以下是我的 index.gui 文件



我通过 GUI Composer 获取此输出。

 
但是、通过非 GUI Composer 并直接执行 html、可以得到正确的输出

我注意到 GUI Composer 不喜欢任何不是原生 GC 组件的图形组件。 例如、当我尝试使用 html 中的标准标签时、它不会在 GC 中加载。 帮助我了解原因和解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    我将这个问题拆离了您的原始主题。 我将提请 GC 专家注意这一主题、进一步发表评论。 另请注意、GCV2 已弃用、而不是 GCv3。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:  

    GUI Composer Designer 是用于创建 GUI 的工具、我们通常将其称为 v2。 但是、最好将该工具与用于构建应用程序的组件库分开。 v2 和 v3 组件库都可以在同一 GC Designer 工具中使用(例如在 dev.ti.com/gc 上)。 正如 Ki 提到的、v2 组件库并不是真正积极开发的、但它可用于遗留项目。 我们建议使用 v3 组件库、因为它是主动维护的。 创建新项目时、选择项目模板时、前两个选项(项目团队板中的 v3)将配置为使用 v3 组件库。  

    您正在使用哪个模板? 如果您将 index.gui 文件的内容完全替换为您自己的自定义代码、那么它很可能无法正常工作、因为在预览应用程序时、如果从 index.gui 生成.html 文件、则基础结构的其余部分会添加内容。  如果您想这样做,我建议您从项目模板中保留样板,专注于删除您不关心的元素(例如 TAB 容器及其所有的子元素),并可能添加一个容器(实际上是 div 的 GC 组件)。 您应该能够拥有自己的自定义内容。  

    当您打开浏览器开发工具时、您是否收到任何可能会弄清楚的错误/消息?  

    Martin