This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:V20.2.0 API importProject 抛出错误

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1537569/codecomposer-v20-2-0-api-importproject-throws-error

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

您好、

我`m  像这几天一样使用 CCS API 在 gitlab CI/CD 流水线中编译工程。 我`ve MSP430 和*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    但当我想要在 Linux Docker 容器上构建它时、API 会抛出错误:

    错误来自工程导入步骤、而不是构建步骤。

    这看起来是构建变量扩展出现问题、导致导入出现问题。 失败后、如果您尝试使用 buildProject 构建工程、它是否成功构建?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    `s 正确。 它´s 来自 importProject。 如果我在 importProject 之后运行 buildProject。 发生工作区中没有工程的错误。 importProject faild。 我在´ve CCS (Windows) 上使用“File"->"importProject"进行“进行初“初始“始导入、因为它仍在 CCS 12.8-1 上。

    因此、´ve 设置中出现了问题->我在上面附加了它们。 是否可以使用 API 调试根本原因?

    谢谢!

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、当我尝试导入您附加的项目时、我遇到了故障、但当我运行单独的命令来构建它时、它确实会识别该项目并尝试构建它:

    是否可以使用 API 调试根本原因?

    我需要让工程人员看一看。 请注意、主要专家目前不在现场、因此可能会延迟调查。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 至少您可以重新生成错误! I´ll 等待...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个快速问题。 尽管导入尝试出错、但我看到了在工作区文件夹中创建的工程文件夹、当我启动 CCS IDE 时、该工程显示在资源管理器中。 我假设您没有在 Docker 容器中启动 IDE、但看到了在工作区文件夹中创建的工程文件夹吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在´ve 的文件夹中检查了它。 ´ve、我尝试使用 API 构建项目、这实际上是正常工作的。 我´ve 在 AutoBuild true 与 importProject 之前使用、但这是公平的。

    因此、即使工程导入也失败、编译之后也会正常运行。