This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Alt+Left 在 CCS20.2.0 中不返回上一视图

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1540196/codecomposer-alt-left-does-not-return-to-previous-view-in-ccs20-2-0

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

在 CCS20.2.0 中使用 ALT+LEFT 返回到上一视图时、它不返回到上一视图、但有时会转到文件的顶部。

我尝试过几次、发现如果在点击 Alt+Left 之前重新打开此文件、CCS20.2.0 将返回到文件的顶部。 例如、我使用 CTRL+CLICK 跳转到 FILE_1.c 到 FILE_2.c 的函数定义、然后点击 ALT+LEFT 以返回 FILE_1.c、如果在按 CTRL+CLICK 之前 FILE_2.c 未打开、CCS 将返回 FILE_2.c 的顶部、而不是直接返回 FILE_1.c。

如果在点击 CTRL+CLICK 之前已打开 file_2.c、则视图切换工作正常。

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    我刚刚将该主题指派给了 CCS IDE 专家。 它们应该能够做到  

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    如果文件尚未打开、则需要使用 ctl+click

    1. 首先打开文件
    2. 转到定义

    因此、alt+left 将执行相反的顺序

    1. 转到文件顶部(第一个 alt+左)
    2. 返回执行 Ctrl+Click 的位置(第二个 alt+左侧)

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这是一种专用设计吗? 我找不到另一个 IDE 这样做,这是违背常识的。 CCS20.1.1 和 CCS12 也不会出现这种行为。 您能帮助解决这个问题吗?

    此致、

    Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    CCS v20 基于 Theia 开源 IDE、与基于 Eclipse 的 CCS v12 不同。 我需要向 Theia IDE 提交工单才能进行此更改。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。 CCS20.1.1 也不存在此问题、这是因为 Theia 背景的版本差异吗? 如果在这种情况下、我们确实需要帮助在 Theia 中修复它、我相信这种行为更像是一个错误、而不是设计。

    此致、

    Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuyan、

    Theia 在 20.1.1 和 20.2.0 之间更新。 Monaco 编辑器是更新的组件之一。 此更新中有一些与摩纳哥编辑器更改相关的问题。

    以下是可用于跟踪此问题的 JIRA、即 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12756

    此致、
    Patrick