This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何将 ARMNotVisible.xml 文件添加到 CCS 调试视图中?

Guru**** 2932520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1540533/codecomposer-how-to-add-armnotvisible-xml-file-to-ccs-debug-view

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

如何将 ARMNotVisible.xml 文件添加到 CCS 调试视图?

我的 CCS 版本:12.8.1.00005

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否通过将 ARMNotVisible.xml 添加到 debug 视图来阐明您尝试执行的操作?

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在调试引导加载程序、我自己编写的、需要检查 CP15 寄存器。 但是、我发现默认情况下无法查看它们。 每次在 CCS 中手动添加它们会带来很多麻烦、所以我想永久将这个 XML 文件添加到寄存器中。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您使用的是哪种器件/电路板吗? 如果您有正在使用的 ccxml、请也将其附加。

    谢谢你。