This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS20:错误:程序"make "路径中未找到

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1538282/codecomposer-ccs20-error-program-make-not-found-in-path

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

我将 CCS 升级到 CCS20。 它似乎在使用 VSCode 作为其 GUI。

已从以前版本的 CCS 导入工程、我在尝试编译时收到以下错误:

[6]12:27:17****为项目 blah blah 构建配置调试****
[7]This .
[8]无法运行程序“make"(“(在(在目录“C:\Users\fsdfs\git\adfadfad\Debug“中):CreateProcess error=2、系统找不到指定的文件
[9]错误:路径中未找到程序“make"</s>“
[10]PATH=[C:/ti/ccs2020/ccs/eclipse/jre/bin/server;C:/ti/ccs2020/ccs/eclipse/jre/bin;C:\ti\ccs20\ccs\theia\resources\clangd;C:\Program Files\Amazon Corretto\jdk17.0.5_8\bin;C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\bin\;C:\C:\C:\W:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C:\C
[11] 12:27:17 构建完成。 0 错误、0 警告。 (耗时 4 毫秒)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将 CCS 升级到了 CCS20。 它似乎正在使用 VSCode 作为其 GUI。

    有点像。 它基于 Theia IDE 框架、而后者又基于 VS Code:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#is-code-composer-studio-based-on-vs-code

    虽然 IDE 框架发生了变化、但下面的项目系统仍然(大部分)相同。 CCS 12 中的 CCS 工程应在 CCS 20 中相同。

    是否可以共享您的项目? 现在我只需要项目文件夹中的三个.*项目元数据文件。 如果您愿意、可以通过 E2E 私人消息将其发送给我。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会把它发送给你。 顺便说一下、进口商对文件做了相当大的更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何私下发送文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何私下发送文件?

    请参阅以下帖子的第二个常见问题解答:  请先阅读:CCS 论坛使用指南 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ki。 我发现了问题。 问题是我使用了“Import project (s)“选项将工程添加到工作区中。 我恢复了.project 和.cproject 文件。 这解决了问题。