This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:帮助 — 为特定的旧芯片集选择最新的 CCS

Guru**** 2875410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1541388/codecomposer-help---choosing-the-latest-ccs-for-a-specific-legacy-chip-set

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

是否有一种简单的方法可以按照以下链接选择正确的 CCS 版本?

CCStudio IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

支持此芯片组的 CCS 版本:

我需要为一个 CCS 工程创建 SBOM。 以下是来自其他用户的相关 SBOM 链接:

CODECOMPOSER:为 CCS 工程生成 SBOM 时需要帮助 — Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ — TI E2E 支持论坛

目前、我正在手动创建 SBOM。 在选择可生成 SBOM 信息的正确 CCS 版本时,如有任何帮助,都将大有裨益 — 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我认为没有可编程的方法来确定特定版本是否支持某个器件或器件系列、但我们应该在版本说明中列出我们放弃支持的系列。

    对于您在屏幕截图 (C64x) 中突出显示的内容、我们应该最多支持 CCS v12。 我们应该在新的 CCS v20 中提供类似的支持。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    根据您的建议、我安装了 CCS V20、但无法完全导入一个部分 CCS 6xx 工程。 整个项目还需要其他选中标记芯片组。

    因为我是在我自己的时间从事这个“科学“主题,以支持即将到来的项目与适当的资金,所以我们可以选择合适的 CCS 工具。

    非常感谢您的详细答复。

    此致、

    乔治